19.09.2013 15:49 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 244 Bewertung: (33) |
Hallo, zu 1: Durch Restweglöschen aus einer Synchronaktion kannst du eine Verfahrbewegung Gesamt (DELDTG) oder nur für eine Achse (DELDTG(X)) abbrechen: N100 when $A_IN[1]==1 do DELDTG(X) N110 G1 F100 X1000 N120 .. Der Satz N120 wird dann abgearbeitet, wenn entweder die Position X1000 erreicht wurde oder der Eingang $A_IN[1] auf 1 gewechselt hat. zu 2: Im Kanal-DB die Bit's 'Vorschubkorrektur wirksam' (6.7) und 'Eilgangkorrektur wirksam' (6.6) setzen. Noch ein Tip: DOC on CD bzw. DOC on WEB ( https://www.automation.siemens.com/doconweb/content.asp?letter=A&ikey=&item=&cd=SINUMERIK_SINAMICS_03_2013_D&scope=all) ist dein Freund, da steht das alles auch drin. Viel Erfolg Günther |
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung |
|
23.09.2013 07:19 | |
Beigetreten: 28.08.2013 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Jop so funktioniert es, danke.... |
Folgen Sie uns auf