14.03.2014 16:52 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
hallo JaggerIAV, ich nenn Dir mal die Komponenten, die Du dafür brauchst. Du lernst aber nur, wenn Du selbst damit experimentierst. HW: LOGO! 0BA7 Programmblöcke: PI-Regler, Arithmetische Anweisung durch Kombination von Impulsgeber und Analogkomparator kannst Du Rampen erzeugen. Beispiele findest Du auch hier: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR#Neue_Beispiele_f%C3%BCr_LOGO!_0BA7 Viel Erfolg |
15.03.2014 12:14 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Was ist denn das für ein Proportionaldruckregler, mit man Vakuum (-0.5bar) erzeugen kann? Hagarten |
15.03.2014 12:36 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
-0.5 bar ist kein Vakuum. |
15.03.2014 21:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuum |
16.03.2014 09:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Der TS redet von einem Druckregler, hat aber den Angaben nach nur einen Drucksensor der ersteinmal gar nix regelt sondern nur erfasst!? Zum Regeln braucht er seinen spärlichen Angaben zu Folge die Logo, welche den Analogwert von 0-10V erfasst, auswertet und ggf. Den Druck über geeignete Gerätschaften (Pumpe, Ventile usw.) anpassen kann. Im Anhang mal ein Miniprogi um zu zeigen wie die Erfassung und Anzeige aussehen kann! In der LOGO gibt es den Baustein PI-Regler, welcher einen Soll/Ist-Vergleich ausführen und entsprechend seiner Parametrierung ein Stellsignal liefern kann! DateianhangDifferenzdruck.zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.03.2014 10:51 |
|
Folgen Sie uns auf