24.07.2009 14:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Du meinst z.B die Profibusadressen-die sind klar- welche noch??? |
Zuletzt bearbeitet von: m@ttmen am: 24.07.2009 14:25 |
|
24.07.2009 15:33 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, also das mit SP2 / SP3 hat mit deinem Problem eher weniger zu tun. Wenn du ins Netpro gehst - sind da die S7 und das OP an Profibus rangehängt? Welche Adresse hat der Netlink? Hast du zum Test auch mal den Netlink vom Bus genommen? Wieso sitzt der Haken "einziger Master am Bus"? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.07.2009 10:09 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, also, wenn Du Profibus verwendest, dann würde ich mal schauen, ob Du alle Teilnahmer siehst in der Netzwerkdiagnose des Profibus-Adapters (siehe Bild 09 im folgenden Link): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23541861 Bye |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf