18.06.2018 09:27 | |
Beigetreten: 21.06.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 72 Bewertung: (4) |
Hallo Herr Berghoff, ich habe die Einträge in der Startliste geprüft und diese entsprechen genau dem, was auch in der Startliste von WinCC sichtbar ist. Programme, welche in der Startliste nach den beiden "vbs" Scripten eingetragen sind, werden von WinCC gestartet. Im Anhang können Sie den Startscript sehen. Und nur bei einem Neustart des Systems (mit Autostart), werden die Programm durch vbs nicht gestartet. Läuft das WinCC-Projekt schon (Runtime nur beendet), werden die Programme gestartet. Viele Grüße R. DateianhangStartProgram.txt (104 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ritchie-we am: 18.06.2018 09:36:03 |
|
Folgen Sie uns auf