20.12.2014 20:00 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ja, laut Handbuch wird bei CPU Anlauf das Prozessabbild aktualisiert... So interpretiere ich die Punkte "D" und "2" im Anhang Dateianhangs71200_gs-Seite8-DE.pdf (113 Downloads) |
20.12.2014 20:39 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ja, so sollte es ja auch sein. Muss noch ein paar Versuche machen mit veränderten Filtereinstellungen. Aber normal ist das nicht. |
21.12.2014 11:59 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Wie anfangs schon beschrieben, setze ich einen Ton Einschaltverzögerung dazwischen mit 500ms dann passt es und der Merker bleibt gesetzt. |
Folgen Sie uns auf