08.12.2015 06:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
Hi, also wenn ich das richtig lese haben sie beim PST 4.2 die S7DOS Simatic Device Drivers als Unterbau genommen für die Schnittstellen. Dadurch auch der PG/PC Schnittstelle einstellen Dialog wie man ihn von Step7 her kennt. Durch diese Umstellung kann es nun natürlich zu Problemen kommen wenn auf dem Rechner noch andere SW Pakete installiert sind die auch diese Komponente nutzen (Step7 V5.x, Tia Portal, Step7 MicroWin etc.). Eventuell bietet sich für auch auch das neue Tool PRONETA als Alternative an zum PST? Gruß |
09.12.2015 13:19 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo ChristophD
Damit klappt die Konfiguration wieder. Nun bin ich ja wieder im Geschäft MfG wastel |
Folgen Sie uns auf