20.01.2016 21:45 | |
Beigetreten: 13.01.2016 Letzter Bes: 02.09.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Guten Abend. Langsam werde ich wahnsinnig. Seit 2 Tagen versuche ich nun vernünftige PT100 Werte auszugeben. Bei Zimmertemperatur habe ich es hinbekommen, dass mir der korrekte Wert angezeigt wird (z.B. 21,5°). Aber wenn ich den Fühler im Mund anwärme, schießt er auf über 60° hoch - ich denke, so heiß bin ich nicht ;) . Im Analogverstärker kann man ja bei Einstellung "PT100/1000" den Gainwert nicht ändern, da dieser auf 2,5 festgelegt ist. Und woher sollte man auch wissen, welches der richtige Gain-Wert ist? Wie ist hier die richtige Vorgehensweise? Falls jemand Zeit hat würde ich mich über eine Anleitung freuen. Anbei meine Schaltung. Es geht um AI5 (Heizungstemperatur) und AI6 (Pooltemperatur) (links oben) und den Komperator B001 (mitte oben). Die Daten aus dem Komperator werden im Meldetext B002 ausgegeben (rechts oben). Gruß DateianhangPool Schaltplan 3.zip (49 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Koernell am: 20.01.2016 21:51:33Zuletzt bearbeitet von: Koernell am: 20.01.2016 22:08:41 |
|
20.01.2016 22:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205) |
Ich habe mal Korrekturen vorgenommen und die meiner Meinung nach unnötigen arithmetischen Anweisungen und die analogen Merker entfernt sowie die Parameter eingestellt. Nur die Schaltpunkte beim Analogkomperator musst du überprüfen. DateianhangPool_Schaltplan_3_V2.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf