14.09.2016 19:22 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich möchte eine einfache Temperatursteuerung realisieren. Ich hab das Programm bereits geschrieben auf Basis von 2 Analogeingängen funktioniert es auch. Ich hab dann aber festgestellt (wie so mancher schon im Forum :-) !), dass das so nicht funktioniert. Ich habe mir einen kleinen Spannungsteiler mit Widerständen gebaut und den PT100 so versucht am Analogeingang anzuschliessen. Da es funktionierte, die Widerstände aber schnell warm wurden hab ich mich für die Variante mit dem AM2 RTD modul entschieden. Mein Problem ist jetzt........wie binde ich dieses Zusatzmodul in mein Programm ein. was muss ich alles ändern. Ich hab schon etliche Beiträge gelesen, da ich aber nicht vom Fach komm ich einfach nicht weiter. Kann mir da jemand helfen? Hardware: Ich habe ein 12/24RCo (0BA6) und das Erweiterungsmodul AM2RTD(0BA1) das Ganze wird von einer LogoPower 24V gespiesen. Funktionsbeschrieb: - wenn T1 grösser als T2 soll Q1 einschalten - wenn T1 kleiner als T2 soll Q1 ausschalten - wenn T2 grösser als 36°C soll Q1 ausschalten Vielen Dank für eure Hilfe
DateianhangPoolwärmetauschung.zip (46 Downloads) |
14.09.2016 19:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Schau mal, ob es dir so zusagt. Da das Basismodul schon analoge Eingänge hat, muss die diese - entweder deaktivieren. Ob und wie viele Analogeingänge auf dem Basismodul aktiviert sind, siehst unter den Dateieigenschaften > I/O Einstellungen. Die PT100 Auswertung habe auf -50,0 bis 200,0 °C eingestellt. DateianhangPoolwärmetauschung_V2.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf