07.02.2018 14:54 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Hallo FinnW! Ich muss mich ixo65 anschließen. Ich habe zunächst nach dem oben verlinkten Experiment gearbeitet. Ich hatte meinen PT100 in einer selbstgebauten Wetterstation drinnen. Mich haben am Anfang die Temperaturschritte nicht gestört, allerdings hat die ganze "Frickelei" um den PT100 auch einiges an Temperatur im Gehäuse verursacht. Somit war der Fühler auch nicht mehr ganz neutral (zumindest was im niedrigen Temperaturbereich statt fand). Nachdem die Konstellation auch nicht lange gehalten hat, habe ich mir einen Fühler von Sensorox angetan. Damit haben sich Zusatzmodule und Lötarbeiten erledigt gehabt... Richte Dich zum Ausprobieren nach dem Experiment. Wenn Du den Betrieb länger aufrecht erhalten möchtest, dann investier die paar Euro! |
07.02.2018 21:54 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Vom China Mann auch für die Hälfte |
Folgen Sie uns auf