Industry Online Support
Technical Forum
16.11.2009 17:35 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo Hans0815, in erster Linie ist zu prüfen, ob der Switch die Funktion Cut-Through oder Store-and-Forward unterstützt. Bei den Scalance X-Switchen mit IRT-Funktionalität wird das Cut-Through-Verahren verwendet. Die Scalance X200/300 ohne IRT-Funktinalität verwenden je nach Einstellung eine der beiden Verfahren. Weitere Informationen findest Du über den folgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29104898 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf