Industry Online Support
Technical Forum
16.05.2011 12:59 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Andreas Danke für deine Antwort. Wie gesagt bin ich Laie. Das erste Signal kommt - die Pumpe läuft 20 sek, dann ist 4 Stunden Pause auch wenn das Signal kommt. Nach den 4 Stunden und beim nächsten Signal läuft die Pumpe wieder 20 sek, usw. Hier mein Versuch bei dem aber die 4 Stunden Pause noch nicht umgesetzt sind. mfg Chris DateianhangPumpe.zip (70 Downloads) |
16.05.2011 13:20 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hier mein Vorschlag zu deiner Steuerung. Hoffe das hilft DateianhangPumpe_an_Forum.zip (88 Downloads) |
16.05.2011 13:32 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Andreas vielen Dank für die schnelle Lösung und Hilfe mfg Chris |
19.05.2011 21:45 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ich habe ein programm gemacht. Pumpe ein immer 20 sec Max 6x pro tage einschalten Betreibstundenzahler Start/stop zahler. Was beduiten sie mit eine timer von 40 sec??oder 4 stunden? DateianhangPompensturing.zip (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf