24.01.2012 14:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Diese hier sollte jetzt funktionieren. Wusste nicht, dass du "nur" die Version 5 nutzt. By the way: Führ doch mal ein Upgrade von deiner LOGO! Soft Comfort durch. Hilfe > Update Center... zuerst auf die Version 6, dann auf die Version 7. Ist völlig kostenlos und dauert auch nicht lange. DateianhangPumpensteuerungV1.zip (104 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.01.2012 10:56 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Genau die Verbindung zu B001 bleibt. Habe dir das geänderte Programm mal angehängt. Wenn du nicht genau weißt, wass ein Block macht, dann klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle im Kontextmenü "Hilfe". Da ist die Funktionsweise von jedem Block erklärt. DateianhangPumpensteuerung.zip (101 Downloads) |
Folgen Sie uns auf