20.03.2013 11:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Programm geschrieben für eine Pumpensteuerung. Damit soll ein überlaufen eines Behältern vermieden werden. Der Niveauschalter ist ein 0- 10 V Sensor. Die Pumpe soll bei Niveau 30 % anfangen zu fördern und bei Niveau 80 % schon max. Drehzahl anstehen haben. Wenn das Niveau 20 % erreicht wird die Pumpe abgeschaltet. Ich habe das auch soweit hinbekommen…. was mich nur noch stört ist, das der Analogausgang wenn von 30 % auf 20 % runter gefahren wird, ins Minus geht. Hat jemand eine Idee wie man das besser machen kann. Danke im Voraus Klaus DateianhangPumpensteuerung.zip (70 Downloads) |
20.03.2013 12:52 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, schau dir mal das Beispiel von mir an. Läuft ab LOGO! 0BA6 Was mir jetzt nicht gefällt ist das beim Wechsel 79,9% --> 80,0% der AQ von 799 auf 1000 springt. Hab dir aber eine Anzeige noch dazu programmiert. Hintergrundbeleuchung am Display blinkt wenn: Start (Pumpe läuft) und Niveau zwischen 20 und 30% Viel Spaß Helmut DateianhangPumpensteuerung_V1_1.zip (107 Downloads) |
Folgen Sie uns auf