28.10.2008 07:59 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo S7-Löwe, das klingt ziemlich interessant. bei den funkmodems (zeitschlitz) und ankoplung per CP341 kann ich dir nicht weiter helfen. was wir schon gemacht haben ist eine funkanbindung per datenfunk (funktelefon) mit einem MD720-3 welches an einer TIM 3V-IE angeschlossen wurde. dies geht sehr gut und wird auch von SINAUT unterstützt! da könnte ich dir dann auch die speziellen einstellungen sagen. viele grüße und viel erfolg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.10.2008 15:44 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
die zugangspunkte kann man im SINAUT sehr gut sehen. ich denke der knackpunkt wird die kommunikation TIM <=> CP341 bzw. zeitschlitz-funkmodem werden. ansonsten ist es relativ egal. sämtliche gängige verbindungen sind im SINAUT parametrierbar... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|