Industry Online Support
Technical Forum
11.11.2014 08:01 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Muss es Growl sein? Oder würde auch eine einfache e-mail ausreichen? |
11.11.2014 13:55 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, schau mal in diesen FAQ (ziemlich in der Mitte den HINWEIS) http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/18984102 Auszug: "Sollte im Meldefenster des Windows CE-Panels die Fehlermeldung 70033 "Keine Verbindung zum SMTP-Server oder Authentifizierung nicht möglich." erscheinen, dann prüfen Sie folgende Einstellungen:" (weiter im FAQ) Vielleicht hilft es auch in deinem Fall... |
Folgen Sie uns auf