Industry Online Support
Technical Forum
30.08.2011 10:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo ! Folgendes Problem: Eine 315-2 DP/PN soll mit den Bausteine Put Get 400 Byte aus einer 400 Cpu lesen über einen CP. Die Kommunikation scheint zu funktionieren , aber leider wird im Status immer ein Fehler Code ausgegeben und zwar die 4 . Laut hilfe bedeutet das , Fehler in den Empfangsbereichszeiger RD_i bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps . Die DBs in der lese CPU und Sende CPU habe ich auch mal auf 600 Byte hochgeschraubt aber ohne Erfolg . Ein neu initialisiereung des Kommunikations DBs hat auch nix gebracht . Gehalten habe ich mich an folgende Anleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49450153. Jemand einen nützlichen Tipp |
Folgen Sie uns auf