09.07.2020 11:14 | |
Beigetreten: 08.06.2020 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Wir haben bei einem Kunden eine Maschine mit CPU1515F-2. Die X2-Schnittstelle der Steuerung ist mit dem Kundennetzwerk verbunden und dient zur Auftragssteuerung. Der Kunde greift über PUT/GET-Kommunikation auf einen Globalen DB lesend und schreibend zu. Aufgrund von Änderungen im Netzwerk soll ein CP1543-1 Kommunikationsprozessor nachgerüstet und die Auftragsschnittstelle darauf verschoben werden. Soweit ich die Dokumentation richtig verstanden habe, müssen wir in der Konfiguration lediglich die IP-Adresse von der X2-Schnittstelle übernehmen und das Kabel entsprechend umstecken, dann sollte alles wie gehabt funktionieren. (X2-Schnittstelle wird anschließend nicht mehr genutzt.) In der Dokumentation ist in Kapitel 4.4.4 der Zugriff auf die virtuelle Schnittstelle der CPU beschreiben, die z.B. für PUT/GET genutzt werden kann. Die Funktion steht aber erst ab einer höheren FW-Version und TIA16 zur Verfügung. Wird diese virtuelle Schnittstelle für unseren Anwendungsfall benötigt oder reicht das Ändern der IP-Adresse? |
Zuletzt bearbeitet von: Siho002 am: 07/09/2020 11:15:07 |
|
09.07.2020 11:45 | |
Beigetreten: 08.06.2020 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Klarifizierung. |
Folgen Sie uns auf