Industry Online Support
Technical Forum
16.08.2011 14:14 | |||
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Mahlzeit, vielen Dank für deine Antwort. Also sollte ich jetzt nur noch was an der Mechanik ändern, OK. Ich hab da mal was raus gesucht, bin ja leider kein Elektriker und bastel mir daher immer nur was zusammen in der Hoffnung das es passt :) Bistabiles Steckrelais, 12V, 1 Wechsler, 10A Bistabiles Steckrelais, 12V, 2 Wechsler, 8A Relaisfassung f. Fin 40.51/52/ 40.61/ 41.52, blau
Möchte das ganze ja nachher gerne in einen kleinen Schaltkasten einbauen. Also habe ich richtig verstande: Ich benutze bei meiner Logo nur noch 1 Relais, dort schalte ich kurz damit das 1xUM Relais schaltet. Das 1xUM Relais wiederum schaltet dann das 2xUM, um + und - zu verpolen. Ich hätte da noch eine andere Frage. Ich habe aktuell 2 Schnappschalter, 5A-250V~ Wechsler, Printan. verbaut um beim Hub sagen zu können wo der Anfang und das Ende ist. Die sind aber nicht wirklich Außenbereichs geeignet oder Witterungsbeständig. Gäbe es da noch bessere Alternativen? Vielen Dank schonmal. Ich hab das Programm nochmal leicht verändert und angehängt. DateianhangSchaltuhr.zip (24 Downloads) |
||
18.08.2011 23:33 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Nabend, da bin ich schon wieder. Diesmal mit einem Programm. Ihr wisst ja jetzt was ich machen möchte und beim letzten mal habe ich meine Relayssteuerung gepostet. Ich hab jetzt das Programm dazu fertig. Bitte, bitte, haut mich nicht. Ich wusste es nicht anders als die Zeiten für den kurzen Impuls für die Relays so zu steuern. Vielleicht mag ja mal jemand drüber schauen. Danke schonmal. DateianhangRelayssteuerung.zip (40 Downloads) |
Folgen Sie uns auf