08.07.2014 13:18 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Mit sowas arbeiten? http://www.conrad.de/ce/de/product/391357/RTD-Wandler-MCZ-PT1003-CLP-0200C-Hersteller-Nummer-8473010000-Weidmueller-Inhalt-10-St Den PT100 direkt über Analog und dann umwandeln finde ich nicht gerade sinnvoll und der Wert muss doch eigentlich auch nur alle x Sekunden ausgewertet werden oder? |
~(‾▿‾)~ |
|
08.07.2014 14:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Die 800,- € sind ja auch ein super Preis und was macht man mit den restlichen neun Stück!? Das Prinzip wäre aber oK, wenn auch nicht schön! |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 08.07.2014 14:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.07.2014 08:35 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Das war ja nur ein Beispiel und bei Conrad würd ich auch nicht kaufen ;-) |
~(‾▿‾)~ |
|
11.07.2014 10:01 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (2) |
Hallo wollte nochmal die Diskussion anregen. Hab ich eine Lösung übersehen? Gibt es irgend einen Kommentar zu den ermittelten Werten der Zykuszeit? Frage an die Insider. Wie erklärt sich der massive Einbruch schon beim anstecken der RTD's? Die pure Verarbeitung der RTD-Werte kann doch nicht die CPU so belasten. |
14.07.2014 14:22 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (2) |
Hallo nochmal, wenn ich schon aktzeprtieren muss, dass ich nun eine LOGO mit Zubehör unnütz hier rumliegen habe, hätte ich doch schon gerne eine Antwort auf meine Frage nach den Performance-Einbrüchen aufgrund des blossen Andockens der RTD Interface's. Wäre ganz nett, wenn ich hier etwas "enlighted" werde. Viele Grüße |
14.07.2014 15:19 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41743076 ist zwar jetzt nicht von ner Logo, aber die Berechnung bleibt. Zusätzlich können noch Filter die Zykluszeit hochnehmen. |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 14.07.2014 15:20~(‾▿‾)~ |
|
15.07.2014 15:33 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (2) |
Hallo 1test, Vielen Dank für die Info. Diese Betrachtung gilt aber nur, wenn die Haupteinheit sich damit komplett um die Steuerung und das Processing der AD Wandlers selbst kümmern muss. Ichfrage mich aber, wieso das so ist. Wieso wird einer so schmallbrünstigen Zentraleinheit das zugemutet? Wäre es nicht kleverer in die RTD eine eigene kleine CPU einzubauen die das Ganze bearbeitet und dann den fertig skalierten Messwert übergibt. Da haben doch die Leute etwas geschlafen die das Geräte -Konzept gemacht haben. Ich will jetzt partout nicht jemand auf den Schlips treten, aber das ist einfach murks. Viele Grüße |
16.07.2014 08:33 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Naja, logo ist halt Low End Market und der Gedanke war wohl die Baugruppe billig zu halten, da ja eh nicht viele parallel eingesetzt werden sollen/dürfen. |
~(‾▿‾)~ |
|
28.07.2014 13:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Habe gerade von der LM335 Lösung hier gelesen. Wäre das nicht auch ausreichend? Genauigkeit 1°?!? |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 28.07.2014 13:33~(‾▿‾)~ |
|
29.07.2014 20:12 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
... in den zahlreichen anderen Beiträgen zum Thema Heizungssteuerung sind die Anwender hochzufrieden. Pumpen die sich selbst regeln sind mittlerweile Standard. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
30.07.2014 08:24 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
und was hat das mit dem Topic hier zu tun?!? |
~(‾▿‾)~ |
|
30.07.2014 11:36 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Als Überschrift steht hier doch "PWM Probleme an 0BA6". Weiter lese ich als Beschreibung: Die Anwendung ist im Prinzip ein Teil einer Heizung. Es wird per PWM Ausgang die Drehzal von Heizungspumpen gesteuert. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf