Industry Online Support
Technical Forum
01.11.2012 21:02 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ich habe aufhttp://www.oscat.de/einen Baustein gefunden. Leider ist der Quellcode für eine 300 Baugruppe geschrieben worden. Kopieren ich diesen nun in 1200 ein bekommen ich mehrer Fehler. ImAnhang habe ich Fotos vom Handbuch und Quellcode hinterlegt.Zusätzlich den Code als txt Dokument Kann jemand helfen den Quellcode umzuschreiben? Ich habe mich schon zwar in SCL eingearbeit bin aber noch in den anfängen. Leider gibt es die möglichkeit Test_DB in der S7-1200 nicht. Kann man das event. anders lösen? Der Methode von Siemens (siehe unten) bildet ja nur ein Mittelwert. Aber ich benötige die Median Version da ich ein schwankendes Leitsignal besser in den Griff bekommen muss,. Gruß Michael
Dateianhanganhang.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 01.11.2012 23:04Überschrift geändert nach splitten von /tf/WW/de/Posts/82267#top Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 01.11.2012 23:01 |
|
03.11.2012 09:28 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf