14.10.2009 12:26 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, die Objekte sind wohl im Container einfach durchnummeriert. Deswegen kommen bei (1) die Systemdaten.Was passiert wenn du mit "for each.." dir die Namen der Bausteine ausgeben lässt? Ich denke wenn du den Baustein per Name ansprechen willst muss es genau passen incl Leerzeichen. Fülle doch eine Auswahlliste mit den Namen und wähle darüber den Baustein aus. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.10.2009 12:54 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
in welcher Zeile kommt welche Fehlermeldung? Vielleicht hilft ja auch ein Set vor Program und Block usw. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
14.10.2009 13:18 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
was bekommst du als Auswahl wenn du hinter Blk einen Punkt schreibst? Hab grad kein VB zur Hand. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
14.10.2009 13:44 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, unterhalb von CPs liegen auch Programme. Ich wollte vorhin schon fragen ob du im richtigen Programm bist oder bei einem CP, die Sache mit den Systemdaten hat mich aber davon abgehalten. Hast du auch mehrere Programme wenn du dein Projekt mal reorganisierst? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf