05.08.2013 15:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo wpumpe, hast Du auch diesen Beitrag gelesen? /tf/WW/de/Posts/89388 |
06.08.2013 18:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo wpumpe! Geht nicht, gibt's nicht! Das Beispiel im Anhang läßt sich mit etwas Programmieraufwand (Kopieren, Einfügen, Verknüpfen und Parametrieren) leicht für 24h erweitern. Damit ist die Erfassung von Ausfallzeiten im 10min Rahmen möglich! Eine Fixzeit ist ebenfalls nicht erforderlich! Der Starttaster wird durch den M8 (Anlaufmerker) ersetzt, welcher zeitverzögert den Startbefehl liefert. Je nach aktueller Zeit wird über den MUX ein Analogwert zum Komperator durchgeschaltet. Dieser Wert wird mit dem des Zählers B026 analog verglichen. Nach einem Netzausfall der länger als 10 min dauert, wird vom MUX ein Analogwert geliefert, der um 1 höher ist als der des Zählers, da ja ein 10min-Impuls verpasst wurde. Je nach eingestellter Schwelle im B036 wird dann der Ausgang Zeitfehler aktiviert. Das Programm kannst du leicht testen, indem du in der SIMU (F3) auf die kleine Uhr klickst und so die Logouhr einstzellst. Zur Simu des Netzausfalls dann einfach auf das Sympol Netz in der unteren Leiste klicken und gedrückt halten, bis ein Zeitübergang erfolgt ist. Viel Spaß beim Testen! DateianhangNetzausfall 2.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf