04.02.2014 09:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier findest Du auf der Seite: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR ein Beispiel für die HMI Kommunikation ab WinCC V11.x. |
04.02.2014 15:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Also, bei mir sieht das Ganze dann so aus. |
04.02.2014 18:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Einen OR-Block vor den Ausgang und den Schalter und die Zeit auf den OR-Block. |
04.02.2014 18:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Siehe den Anhang |
05.02.2014 20:32 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Das sieht eigentlich ok aus. Was mich wundert ist die Tatsache das der Verweisbutton bei der Auschaltverzögerung nicht ausgegraut ist! Ich hab mal Bilder aus WinCC und Logosoft in den Anhang gelegt. Eventuell ist ja daraus was ersichtlich? DateianhangBilder_Schaltungen.zip (133 Downloads) |
06.02.2014 10:20 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Servus werners81, kannst du bitte das komplette logo + wincc programm posten? Danke + gruß Seb |
06.02.2014 18:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Die VM-Zuordnung am Beispiel Einschaltverzögerung. Vielleicht hilft die PDF es besser zu verstehen.
DateianhangVM-Zuordnung Beispiel Einschaltverzögerung.pdf (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf