Industry Online Support
Technical Forum
17.11.2014 13:27 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, da ich ein kompletter Neuling hinsichtlich WinCC, SPSbin,bitte ich umVerständnis, falls einige Aussagen von mir unklar bzw. falsch sind oder in ein anderes Themengebiet gehören. Ich soll für mein Labor eine variablen Widerstand simulieren, hierfür soll http://www.xpertgate.de/produkt/Resistor-in-a-Box/index.htmldieser über Ethernet mit einen Simatic IP647C verbunden werden. Im Lieferumfang befinden sich einige Dll's, mit denen sich die Befehle realisieren lassen sollen. Lassen sich dieseüberhaupt WinCC einbinden? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps, ich bin für jede Hilfe dankbar |
18.11.2014 06:24 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145)
|
Hallo vlaschin89,
soweit ich das verstehe, hat das Gerät eine Ethernet-Schnittstelle, über die man es mittels mitgelieferter DLLs steuern kann. Man kann in WinCC ein C-Script schreiben, wo man dann die DLLs einbinden muss, wenn man sie dort aufrufen will. Wie das geht ist in folgendem FAQ beschrieben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8301801 Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf