Industry Online Support
Technical Forum
18.05.2012 20:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Referenzdaten bei einigen meiner Step7 Projekte. Anfangs funktioniert die Erzeugung der Referenzdaten einwandfrei, aber irgendwann bekomme ich beim Speichern im Editor die Meldung "Referenzdaten konnten nicht erzeugt werden". Ab da gehen dann die Referenzdaten gar nicht mehr. Ich habe es jetzt schon mit reoganisieren versucht oder in der Hilfe was zu finden, komme aber nicht weiter und die Referenzdaten wären mir schon wichtig. Ich habe einige Screenshots angehängt, auf denen die ganzen Fehlermeldungen abgebildet sind. Ach ja: Ich benutze einen Rechner mit Win7 Professional 64bit und lasse Step7 V5.4 im Virtual XP-Mode laufen, was bislang einwandfrei funktioniert hat. Viele Grüße, Dom Dateianhangref.pdf (75 Downloads) |
18.05.2012 21:17 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, hast du die Möglichkeit das Projekt auf einem anderen Rechner zu testen? Wenn nicht, dann maile es mir mal. Ich weiss ja nicht ob man im Virtual XP-Mode auch die Anzahl der genutzten Kerne festlegen kann wie bei VM-Ware. Da hatte ich schon mal das Problem, dass mit dem gleichen Image auf unterschiedlichen Rechner das Reorganisieren mal ging und mal nicht. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.05.2012 10:13 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, dann mail es mir doch mal oder stelle es hier ein. Vielelicht is es auch ein fehlendes Optionspaket? MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.05.2012 15:03 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 4505 Bewertung: (836) |
Hallo, Könnten Sie bitteversuchen Sie, IhreSoftware-Paketnoch einmalneu zu installieren,undversuchen Sie es erneut"Speichern untermitReorganisation" Bitte sehen Sie, wie SieAbhilfeFehlermeldungen257:26&34:152in diesem Link Welche Bedeutung haben die Fehlercodes (xxxx:yyyy) bei STEP 7? Mit den besten Grüßen. |
Ayman Elotaify |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf