08.04.2018 20:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, *geändert 0,2mBar DateianhangLüfter 1.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chwausw am: 08.04.2018 21:21:50 |
|
08.04.2018 20:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32993 Bewertung: (4078)
|
Und was soll uns ein eigentlich leeres Projekt ohne Inhalt im Diagramm sagen? |
08.04.2018 21:04 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hatte gehofft eine einfache Lösung des Problems ;) anbei das bisher vollständige Projekt. Ist doch ein wenig komplexer als eingangs erwähnt. MfG Christian Dateianhang2018 RC 1.zip (61 Downloads) |
08.04.2018 21:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ja meinte 0,2mbar. Diese sollen konstant gehalten werden. In der Absenkzeit, wenn die Heizung auf Stufe 1 steht, dann ebenfalls. Sorry! MfG Christian |
08.04.2018 22:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32993 Bewertung: (4078)
|
Hier ein Vorschlag. Mit den Reglerparametern musst du experimentieren. DateianhangDruckregelung_FS4.zip (79 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf