02.04.2012 21:29 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hallo, kann mir jemand sagen, welcher Relaistyp in einem Logo! 230RC passt? Welches Pinlayout und welche elektrischen Anforderungen muss es haben? |
02.04.2012 22:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Weiß nur, daß in der Logo Relais von Schrack verbaut sind. Hier wurde auch schon mal gefragt. |
03.04.2012 10:59 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Das hier sollte es sein: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/239842/MACOM/V23061-A1007-A302.html |
03.04.2012 11:23 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
@nachbar Genau so könnte ich mir es auch vorstellen. Die Frage ist nun, ob die 12/24V- und die 230er Versionen intern mit der gleichen Spannung arbeiten. McMuffin sagt, dass die 230er Version ein Relais mit 24V DC integriert hat. @McMuffin Hast du eine Logo230 geöffnet gehabt und die Typbezeichnung abgelesen? EDIT: Oder hast du es hier her: Platine Logo230 Das habe ich gerade gefunden :) |
Zuletzt bearbeitet von: Blechtrommel am: 03.04.2012 11:32 |
|
03.04.2012 11:36 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Vielen Dank. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass ich ein 24-V-Relais brauche. |
03.04.2012 12:27 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Im von Nachbar verlinkten Thread hat jemand Bilder seiner 12/24V-Logo eingestellt, auf denen Relais mit 9V Spulenspannung zu sehen sind. |
03.04.2012 12:31 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hat meine 12/24V LOGO! hier auch. Die 230V hat allerdings 24V Relais. |
Folgen Sie uns auf