Industry Online Support
Technical Forum
22.11.2013 11:11 | |
Beigetreten: 16.09.2005 Letzter Bes: 16.01.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo Sebbix, da stimmt was mit den Zertifikaten zwischen Server und Clientnoch nicht. Ein ähnliches Beispiel http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26548467 beschreibt wie das mit dem OPC UA Alarm & Condition Server mit SIMATIC NET CD 2008 geht (Seite 82). Mit den neueren OPC-Servern (SIMATIC NET CD V10 und höher)geht das dann generell über PC-Station einstellen. Das Manual http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/77377009und http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/77377600 gehen darauf ein. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.11.2013 14:16 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, für die hilfreichen Links. GIbt es evtl ein fertiges Beispiel? (Habe leider noch keine grossen Erfahrungen mit csharp, wie auch opc) |
02.12.2013 18:06 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (44) |
Hey! dachte du hast bereits einen funktionierenden Client? Auf der Seite der OPC Foundation gibt's Clients und kleine Beispiele auch im Siemens Handbuch steht auch noch etwas zum Verwenden von Clients (Kapitel 6.9 und 6.10 sollte dich interessieren) Viele Grüße, Fafner |
Best Regards, |
|
Folgen Sie uns auf