11.07.2013 16:01 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Oliver312, und in deinem Step7-Projekt hast du für die CPU auch deine 192.168.10.36 stehen? Muss dein PG/PC in der HW nicht auch eine Adresse aus dem 192.168.10.-Bereich haben? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber vielleicht kannst Du in dieser Richtung mal testen. Die Routeradresse aus dem 10.xxx.-Bereich denke ich passt soweit. Ich habe so eine Verbindung schon mal aufgebaut, aber das ist schon wieder ein paar Jahre her und ich kann momentan die damalige Konfiguration nicht finden. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
15.07.2013 10:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
@Servicetechniker: Mit "erreiche ich nicht" ist gemeint, dass kein Verbindungsaufbau aus dem Step7 zu der SPS möglich ist, u.a. auch erreichbare Teilnehmer oder Online gehen. @Bill Hearts: Ja die IP Adresse der SPS ist die xx.xx.xx.36. Sie ist aus dem lokalen Netz auch dort zu erreichen, Ja normalerweise funktionieren Zugriffe nur aus dem selben Subnetz. Deshalb wurden ja die statischen Routen hinzugefügt, um den Zugriff vom 10.8.0.X ins 192.168.10.X Netz zu ermöglichen. @Rated X: Ich vermute auch, dass das Problem beim Übergang ins andere Subnetz ist. Aber ich kann ja keine Ports bei einer statische Route freigeben. Zudem handelt es sich ja hier nicht um NAT. Außerdem funktionieren alle anderen Dienste (die spezielle Ports verwenden) ja auch. FTP, RDP sogar Smartservice VNC ist kein Problem und funktioniert aus dem VPN Netz herraus. Das heißt eigentlich, dass die Ports über die Route laufen. Es ist wirklich nur Step7 das nicht das tut was es soll. Eine Firewall sollte auch nicht das Problem sein. Dieser wird ja durch den VPN Tunnel von extern übergangen und ich lande direkt in meinem internen Netz. Intern sind keine Firewalls aktiv (außer Windows Firewall). Tja irgendwie bin ich ratlos.................
|
Zuletzt bearbeitet von: Oliver312 am: 15.07.2013 10:17Zuletzt bearbeitet von: Oliver312 am: 15.07.2013 10:16 |
|
Folgen Sie uns auf