Industry Online Support
Technical Forum
19.03.2014 10:38 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (44) |
hm, nen einfachen repeater im Sinne von 1zu1 Weiterleitung ist mir gerade nicht bekannt. Es gibt den Medienkonverter 6GK5101-1BB00-2AA3 X101 um von Kupfer auf Glas/Plastik zu gehen. Oder halt als kleinste Switche die komplette X100-Reihe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18691465/133200 Jeder Switch ist ja an sich ein Repeater, das Signal geht quasi frisch raus (wie du ja auch schon gesagt hast). |
Best Regards, |
|
20.03.2014 07:53 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ich probiere mal zwei aus der X100-Reihe aus. Vielen Dank erstmal. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf