Industry Online Support
Technical Forum
21.12.2011 20:34 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Servus, möchte folgendes umsetzten: Ein Ausschlaltverzögertes Zeitglied wird über mehrere Bedingungen gestartet. Nun möchte ich daswenn nach einem stop erneut Start gedrück wird die Rest abläuft. 30min eingestellt am Zeitglied> Vorgang läuft seit 10 min also aktualwert amZeitglied 20min > Stop >Start > Zeitglied soll bei 20min weiterlaufen dieserablauf soll beliebig oft durchführbar sein. Ich hab schon einen versuch gestart und selber was zusammen gebaut, was leider nicht so 100%ig funktioniert. Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee DateianhangSchaltplan2.zip (63 Downloads) |
22.12.2011 17:59 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Hallo, anbei ein kleines Beispiel, hoffe das ich alles richtig verstanden hab. In meinen Beispiel ist alles im Sekundentakt, damit man es schneller testen kann. Es gibt drei Eingänge, einen zum Starten, einen zum Stoppen und einen zum Zurücksetzen. Schau dir das Beispiel mal an, ich hoffe es hilft dir weiter. Gruß Dateianhangspeichernde_ausschaltverzögerung.zip (67 Downloads) |
22.12.2011 21:04 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe etwas gemacht. Is das was sie nutsen? DateianhangTimer-Stop.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf