21.01.2021 08:02 | |
Beigetreten: 11.01.2021 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, leider kenne ich mich mit Datenverarbeitung noch nicht sehr gut aus, daher benötige ich eure Hilfe :) Meine Komponenten: CP1510SP F-1 PN TIA V15 und TP700 Comfort WinCC Ziel: Parameter die ich in meiner PLC deklarier/ändere muss ich als Datensatz abspeichern. Diese wiederum rufe ich am HMI-Panel auf und kann Somit über eine Variable/Drop Dwon Menü einen gespeicherten Datensatz aufrufen. Zu diesem Thema habe ich schon die Funktionen in der pdf umgestzt. Leider kann ich nur die Variablen die ich über das HMI-Panel eingebe speichern und abrufen. Dazu habe ich noch keine Funktion gefunden, dass ich zusätzlich Variablen von der PLC abspeichere. Habt ihr dazu Tipps wie ich am besten ein Rezept mit Variablen von der PLC erstelle?
Dateianhang109739999_Umgang_mit_Rezepturen_TIA_Advanced_V14_de.pdf (100 Downloads) |
28.01.2021 11:29 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Kapfenberger, im Internet gibt es ein Anwendungsbeispiel mit Projekt und Beschreibung (PDF). Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Parametrierung von Serienmaschinen über Rezepturen (S7-1200 / S7-1500) Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf