14.08.2020 18:01 | |
Beigetreten: 13.09.2019 Letzter Bes: 03.12.2020 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bräuchte nochmal Hilfe bezüglich "schreibe Datensatz in Steuerung" Ich bin total blank was das Thema angeht und fast am verzweifeln. Kann mir jemand so einfach wie möglich erklären wie ich vorgehen muss Meine Aufgabe. Ich will mir einem Tastendruck eines Buttons im TP ( Rezepturanzeige )eine Rezeptnummer und eine Datensatznummer in die Steuerung laden. Mit der Nr. 70 soll dann das Rezept in die Steuerung geschrieben werden. Wenn das erfolgreich war, sollen die Hardwareausgänge gesetzt werden. Wenn das erledigt ist, soll mit einer anderen Taste ein anderer Datensatz geladen werden usw. Für jeden Datensatz gibt es eine eigene Taste. Jetzt meine Fragen: - Was für Datenbereich muss im einem DB angelegt werden? Ich habe gelesen das für den "Bereichszeiger Steuerungsauftrag" 4 Worte und für den "Bereichszeiger Datensatz" 5 Worte benötigt werden. Im Bild sieht man, wie ich es derzeit habe. - Müssen im Bereichszeiger im TP beide Bereichszeiger ausgewählt sein ( Steuerungsauftrag und Datensatz )? - Was für eine Adresse muss denn im Bereichszeiger im TP angeben werden? Symbolischer Zugriff funktioniert bei mir nicht, da meckert er die Länge an. Aber was für ein Word wähle ich denn bei "Absolutem Zugriff" aus? Das erste? Das zweite...? - Muss der Haken bei "Koordinierte Übertragung der Datensätze" gesetzt sein? - Was schreibe ich denn in was für einen Speicherbereich des DB? Passt es wenn ich für die Auswahl des Datensatzes Nr.3, die 3 in das dritte Word des "Bereichszeiger Steuerungsauftrag" des DB schreibe? Die Nummer 70 muss ja in das erste Word des "Bereichszeiger Steuerungsauftrag", richtig? Oder muss ich auch etwas in den "Bereichszeiger Datensatz" schreiben? - Wo wird der Status ausgegeben, bei dem die Rückmeldung auf erfolgreiche Übertragung des Datensatzes ausgegeben wird? In dem Fall wäre das ja die Nr. 4, richtig? Wird das wieder in den DB im "Bereichszeiger Datensatz" Word 4 ausgegeben? Sorry für diese Unwissenheit, aber ich verstehe die Logik dahinter irgendwie nicht. Wäre sehr dankbar wenn mir das jemand ganz einfach erklären könnte. Vielen Dank! Gruß Markus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 05:53:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf