23.11.2015 08:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Das könnte dann so wie im Bewispiel aussehen! Nicht berücksichtigt ist hier, das jemand nach passieren der ersten LS umkehrt! Kommt dann jemand aus der anderen Richtung, kommt es zu Fehlzählungen. Hier müßte man die Örtlichkeiten und den Ablauf kennen um zu wissen ob das im Proggramm erfast werden muß!DateianhangLichtschranke.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.11.2015 21:34 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke!!! |
24.11.2015 00:08 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Anbei mal das Ganze, wie ich es dem Verständnis des Originals nach umsetzen würde. Erstens würde ich Leute, die reingehen, vorwärts zählen und beim wieder raus rückwärts. Gerade wenn man eine Freigabe ohne Schranke erstellt, ist es m.M.n. sinnvoll, trotzdem zu wissen, wieviele Personen da sind. Zweitens bevorzuge ich für gleiche Aufgaben möglichst nur einen Timer zu nutzen. Das wäre hier die Zählsperre für die Lichtschranken. Für die Lichtschranken selbst habe ich einen Stromstoßschalter genommen, um die Zählrichtung fest zu legen. Ein Selbsthalterelais hätte auch genügt, allerdings kann man bei Ersterem über einen Parameter den Vorrang bei gleichzeitiger Betätigung einfach umschalten. Da im Original auch die Zählung deaktiviert war, wenn die Schranke deaktiviert war, hab' ich das mal so übernommen. Ich persönlich würde aber trotzdem zählen und daher die Verbindung I5-B011 löschen. Insbesondere, da man ja anscheinend auch ohne Schrankenfreigabe das Bad verlassen kann. So kann man also zum Feierabend die Schranke deaktivieren, aber trotzdem noch die "Gehenden" zurück zählen. Nicht ganz klar war mir die Freigabe über den Barcodeleser. Ich bin mal davon ausgegangen, dass man erst sein Ticket vor den Scanner hält, dieser dann die Freigabe der Schranke aktiviert und man nach dem Durchgehen der Schranke als Letztes die Lichtschranke für "Kommen" auslöst, was dann die Schrankenfreigabe wieder aufhebt. Die Anzeige über die Zählung habe ich mal auf dauernd gestellt und nur die Hintergrundbeleuchtung wie im Original belassen. Je nach tatsächlichem Aufbau macht es eventuell noch Sinn, während der Sperrzeit auch den Barcodeleser zu sperren (negierte Verbindung M1->B005) und die Schrankenfreigabe aufrecht zu erhalten (M1->B015). Die Maximalzahl könnte man über die Beschaltung der Select-Eingänge des Analog-Muxx B002 einfach umschaltbar machen. Die Einstellung über die Parametrierung im Display besteht, wie im Original, aber auch noch. DateianhangSchwimmbad-Schranke.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.11.2015 01:00 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Und der Vollständigkeit halber mit Motmontis Richtungsfreigabe kombiniert:
DateianhangSchwimmbad-Schranke V2.zip (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf