01.01.2013 19:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Könnte dann so in etwa aussehen! Auf die Ausschaltverzögerung kann man verzichten, wenn man den Impuls weiter auswertet. Hab es nur zur Sichtbarmachung genutzt! DateianhangRichtungserkennung.zip (271 Downloads) |
03.01.2013 19:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Richtungserkennung meines Beispieles liefert einen Impuls entsprechend der Richtung die befahren wurde. Diesen Impuls per AND mit den beiden LS zu verknüpfen solltes du doch hinbekommen dachte ich zumindest. Also der Richtungsimpuls setzt ein je ein RS und wenn beide LS wieder 1 liefern, fährt das Tor auf oder zu! Da denken ja Glücksache ist, im Anhang eine Möglichkeit. Ich habe hier aber bewust auf Verriegelungen usw. verzichtet Ich möchte dich aber darauf hinweisen, das kraftbetätigte Torantriebe auch im Privatbereich strengen Vorschriften unterliegen. Lichtschranken, Einzugsicherung, Unterschieneabschaltung usw. sollten dir ein Begriff sein, wenn du dein Tor automatisierst DateianhangRichtungserkennung.zip (130 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.01.2013 08:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe es jetzt mal so programmiert, das jede Kompination abgefragt wird und erst am Ende die Richtungsentscheidung ausgegeben wird. Auf die Schnelle habe ich die Lichtschranken jetzt als Schließer programmiert. Falls es bei dir Öffner sind, kann ich das noch umstellen! Was noch fehlt ist eine Auswertung, wenn die Abfolge nicht eingehalten wird. Ich wollte da eine Zeit einbauen, die nach Auslösung der ersten Lichtschranke abläuft und dann alles wieder resetet. Muß mir aber den Ablauf noch überlegen, das es auch sicher ist! DateianhangEinfahrtkontrolle.zip (162 Downloads) |
Folgen Sie uns auf