08.05.2014 19:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hab es jetzt noch in dein Progi eingepflegt, so das es so wie du wolltest funzen sollte. Ich würde dir empfehlen ein Starterkit zu kaufen, bei dem schon die Harware, Software und Programmierkabel enthalten sind. Ist günstiger als der Einzelkauf. Falls es noch bis zum Herbst Zeit hat, würde ich auch noch warten, da dann die neueste Logo auf den Markt kommen soll! Diese hat dann ein sechsstelliges Display, drei Farben als Beleuchtung zur Signalisierung von zuständen und einiges mehr. Auch soll die dann günstiger sein als die aktuelle Version! DateianhangRolladensteuerung_einzeln 3.zip (74 Downloads) |
09.05.2014 07:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab das mal getestet und in Version 3 lassen sich die Ausgänge in beiden Richtungen tippen ohne in Dauerlauf zu gehen! Das mit dem Dauerbetrieb für die Aufrichtung habe ich geändert, obwohl es für den Motor kein Problem darstellen würde. Dieser hat einen Endschalter der ihn sicher abschaltet. Was die Auswertung der Position angeht, ist es doch unerheblich ob der Stor 70%, 30% oder 100% unten ist! Öffnest du die Tür, fährt er hoch und falls das icht gewollt ist, läßt sich die Fahrt jederzeit stopen. Ganz gleich wie weit die Stores vorher geschlossen waren, werden sie beim Schließen auf jeden Fall ganz geschlossen. Hier könnte eine Positionserfassung vorher/nachher sinnvoll sein!? Ich versuch das mal zu realisieren! Die "genaue" Position könnte man über die Laufzeit erfassen indem man die aktive Zeit für auf u. ab über Impulsgeber u. Zähler mitstopt und dann gegenrechnet. Aber wozu? Für die 0BA7 bzw. ...8 spricht zum einen die Netzwerkfähigkeit und zum anderen die Astrouhr, mit der man die Rollos mit Sonnenauf und untergang fahren lassen kann! DateianhangRolladensteuerung_einzeln 31.zip (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |