06.12.2017 15:44 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es irgend eine Alternative dass man die einigermaßen realisieren könnte. Ich möchte nicht unbedingt etwas neues kaufen. |
06.12.2017 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32873 Bewertung: (4064)
|
Ich habe mich ja die ganze Zeit weiter mit dem Problem befasst. Mir ist doch noch eine Lösung für die Auto-Befehle eingefallen. Edit: Ein kurzer Druck auf den Taster der Gegenrichtung stoppt die jeweilige Fahrt. Zum Einschalten der Fahrtrichtung muss der Taster mindestens 1s gedrückt werden. Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06.12.2017 15:58:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.12.2017 16:02 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
@wolle82, bitte teste mal, ob Dir die anhängende Schaltung an Funktionalität so ausreichend ist. PS: Dateianhang0BA2 Rollladen.zip (76 Downloads) |
06.12.2017 22:34 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
wenn es der Hardware nicht schadet lass ichs so .... |
Folgen Sie uns auf