07.12.2017 07:27 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Na denn - mal noch eine Variante mit 14 frei geschaufelten Bausteinen zum Probieren. ABER: -> beim Umschalten sind teilweise für genau einen Zyklus beide Ausgänge auf HIGH! Und mit Koppelrelais ist wiederum der Grund für's Freischaufeln weg. Dateianhang0BA2 Rollladen V2.zip (75 Downloads) |
08.12.2017 05:57 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Können Sie das Programm bitte dementsprechend für mich anpassen? Viele Grüße |
08.12.2017 14:19 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hab es umgeklemmt ! Die Steuerung funktioniert soweit. |
09.12.2017 10:28 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Automatik ist eigtl. I10
Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (58 Downloads) |
09.12.2017 10:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe das letzte Progi von fmd genommen, da ist es I4! |
09.12.2017 11:26 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Es geht um die Version von ixo65. Gruß Wolfgang |
Folgen Sie uns auf