23.12.2012 18:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Allgemeine Vor- bzw. mehr die Nachteile der 0BA7 findest du z.B. in Betel's Beitrag. Ansonsten sollte dein Vorhaben realisierbar sein. Durch die Ethernetschnittstelle kannst du die Logo erweitern und so mehr Ein- und Ausgänge nutzen. |
28.04.2013 17:50 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Danke ich werd es mal so versuchen, hab in diese Richtung keinerlei Erfahrung bisher... Gruß Fantastico |
28.04.2013 19:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte dann so etwa aussehen! DateianhangLaufzeit Rolladen.zip (405 Downloads) |
28.04.2013 19:44 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hi, hab grad auch ein bissle was gebaut..... Hab auch mal die Grundschaltung welche ich bisher verwende mit drangehängt... vieleicht hat auch jemand für die eine Änderung Verbesserung zur Blöcke Einsparung Danke Fantastico Dateianhangtest.zip (175 Downloads) |
28.04.2013 20:25 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Sorry der Programm Ausschnitt war nicht funktionsfähig... DateianhangRolladensteuerung Logo6.zip (261 Downloads) |
29.04.2013 15:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hast du dir schon mal die Beispiele hier im Forum angesehen? Unter www.siemens.de/logo findest du auch ein Anwendungsbeispiel. Für ein simples AUF/AB sind mir das eigentlich zuviele Bausteine. |
Folgen Sie uns auf