11.04.2015 10:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo zusammen! Im Rahmen meiner Mitarbeit in einem anderen Forum habe ich gerade eine Rolladensteuerung erstellt, welche hier gut zum Thema passt. Rolladen mit vor Ort Taster. Rolladen folgt dem Tastendruck und nach 3s wird eine Dauerfahrt gestartet. Zentrlataster mit gleicher Betätigungslogik. Umschalter für Winter/Sommerbetrieb und zwei Uhren für Sommer/Winterbetrieb. Viel Spaß beim Testen und schönes WE! DateianhangRolladen xte Version.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.04.2015 11:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
danke für die Anworten brauch man zwei 24VDC Netzteil 1,3A 6EP1331-1SH03 wenn die zwei Logos in gleichen Schaltschrank sind? grüß Mike |
13.04.2015 11:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32880 Bewertung: (4064) |
Hier mal ein Link zu einer Beschreibung der 24VDC Netzteile, es gibt 3 Sorten: 6EP1331-1SH03 24 V/1.3 A
6EP1332-1SH43 24 V/2.5 A
6EP1332-1SH52 24 V/4.0 A
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/47520861/C98130-A7612-A010-01-6419.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.04.2015 11:27:57Permanent-Link eingefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf