06.03.2020 13:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Georg, gibt es denn eine Möglichkeit, diese zu ändern oder hinzuzufügen? |
06.03.2020 14:15 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145) |
Hallo MaMei, hier etwas zum Thema Windows code page https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_code_page Ländereinstellungen unter Windows ändern https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/de/SSKM8N_8.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ae19495_.htm Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
10.03.2020 17:18 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Wie empfängst du denn die Daten? Als Array of Byte? |
30.03.2020 11:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 10533 Bewertung: (818) |
Hallo, ja, Array of Byte ist gute lossung. |
With best regards... |
|
Folgen Sie uns auf