Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2008 10:56 | |
Beigetreten: 19.11.2008 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich hab leider keine nützlichen Sachen mit der Suchfunktion bezüglich meines Problems gefunden bzw hab ich es überlesen. Also mein Problem ist das wir nun einigen neue Maschinen mit einer 840D 12A Version 06.05.39 mit einer PCU 50.3-C haben. Wir verwenden ein Funk DNC System. Ich habe noch einige Geräte die jedoch alle eine RS232 verwenden. Und da beginnt mein Problem! Leider fehlt unter Dienste die Option für die V24 Datenübertragung. Es ist jedoch eine Schnittstellenkarte installiert wo auch noch eine RS232 noch frei ist! So meine Frage wäre ob es eine Möglichkeit gibt die V24 zu aktivieren? Ich habe bereits bei der Herstellerfirma nachgefragt und auch bei Siemens. Beide behaupten dass es keine Möglichkeit gibt. Eine RS232 ist jedoch vorhanden und man kann sie auch unter der XP Oberfläche benützen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Mit freundlichen Grüßen Niox1 |
Folgen Sie uns auf