27.05.2010 09:11 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Ja spinn ich denn jetzt, der Eintrag war doch eben noch im englischen forum? Egal, ich lass den uebersetzten Quatsch jetzt hier stehen... And here is the english version of Krastev's post: I need to connect a weighing terminal type IT1000 from © SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH for a project (Ialready have its manual). The communciation is meant to take place via RS485 (CP341) andI'm using Step7 V5.4 SP5 Here is my problem: Idon't have the faintest idea how to realise the comms. I never worked with a serial Interface. I have a manual with examples for RS485 interfaces, it talks about pre-programmedSiemens FB's but does not contain any source files. I'm reading about Telegrams, their lenght, commands as texts...and don't understand it. Where can I get a manual that explains in detail how to program a telegram, how to read a telegram, how to interpret a telegram etc.?
|
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 5/27/2010 9:29 AMZuletzt bearbeitet von: fritz am: 5/27/2010 9:24 AMCheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2010 13:13 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Das Verschalten soll nicht ein Problem sein. Dazu steht ein Hardware-Projektant. Anbei ist das Handbuch. Auf Seiten 103-106 soll die Information sein, die ich brauche. Die kann ich aber nicht interpretieren. Deshalb brauche ich ein Beispiel zu sehen, wie eigentlich eine serielle Kommunikation läuft. Ich werde die Waage erst bei der IBN vor Ort sehen und dann wird die Zeit sehr knapp sein, mit ihr Komm-Versuche zu machen. @Asterix - ich habe schon verstanden, dass es ASCII sein soll, aber es hilft mich nicht weiter zu kommen. DateianhangIT1000_technisches Handbuch.PDF (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Krastev am: 27.05.2010 13:17 |
|
Folgen Sie uns auf