27.03.2012 12:18 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, das hört sich nach einer Ablaufsteuerung an. Sinnvoll wäre es, jede Prüfung nacheinander ablaufen zu lassen und erst, wenn eine Station die Bearbeitung beendet hat und aus ist, dass dann erst die nächste mit der Bearbeitung beginnt. Was die Vorschrift betrifft, so kenne ich nur die SPS-Programmierung nach IEC 61131-3. Anbei ein Link zu dem FAQ mit der Beschreibung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8790932 Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf