04.07.2016 14:59 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (10) |
Hallo, Gibt es eine einfache Möglichkeit, von Windows aus einen der folgenden C-Befehle an WinCC zu senden: Ich möchte nicht, wie hier beschrieben [https://support.industry.siemens.com/cs/document/89257244/wie-k%C3%B6nnen-sie-wincc-%C3%BCber-eine-externe-anwendung-sicher-beenden?dti=0&lc=de-WW] eine EXE-Datei erstellen, sondern den Befehl direkt an WinCC senden. Alternativ, kann man den Befehl "Close Project" vom Kontextmenü von PdlRt.exe (siehe Anhang) aus der Taskleiste irgendwie in den Dateipfad integrieren, also z.B. |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
04.07.2016 16:03 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo Alex P., wie stößt du den Befehl des Herunterfahrens an? Mit einer Hardware Steuerung oder Software Steuerung? Mit freundlichen Grüßen rh1990 |
05.07.2016 11:58 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Hallo, bezugnehmend auf dieses Thema: - Eine txt-Datei erstellen (anfänglich z.B. mit dem Wort "Online") - Eine Batch-Datei erstellen:
(Hier bitte beim letzten ecccho die 2 zusätzlichen cc entfernen, leider war ein Erstellen des Beitrages ohne sie nicht möglich!!! -Eine Batch-Datei erstellen:
(Hier bitte beim letzten ecccho die 2 zusätzlichen cc entfernen, leider war ein Erstellen des Beitrages ohne sie nicht möglich!!! Diese beiden Batchdatei den Events Shutdown und Login o.Ä. zuweisen. Dann fehlt noch ein Script, welche bei mir den Namen TXT_Lesen trägt und folgendes beinhaltet:
Dieses rufe ich zyklisch alle 5 Sekunden auf und übergebe ihm bei Aufruf den Pfad zur Status.txt. Gruß 5p1k3 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.09.2016 08:06 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (10) |
Hallo, ich habe, wie hier beschrieben https://support.industry.siemens.com/cs/document/89257244/wie-k%C3%B6nnen-sie-wincc-%C3%BCber-eine-externe-anwendung-sicher-beenden?dti=0&lc=de-WW] eine EXE mit dem Parameter DMExitWinCCEx (DM_SDMODE_WINCC) erstellt. Diese EXE möchte ich immer beim Beenden des Systemes ausführen [über %SYSTEMROOT%\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown]. Mein Problem dabei ist folgendes:
|
Zuletzt bearbeitet von: Alex.P am: 20.09.2016 08:07:40If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf