15.09.2008 14:09 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Mark. Ich habe hier einen FAQ von Siemens für dich. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19033211 Hier wird genau beschrieben, wie man Zeiten addiert bzw. subtrahiert. Es ist auch ein Beispielprograqmm dabei, andem du alles nachvollziehen kannst. Leider ist dort keine andere Zeit als die 2h......... möglich. Zumindest hast du die Zeiten in den gewünschten zwei Formaten. Einmal in S5TIME und in TIME. Aber ich werde mal weiter suchen....vielleicht finde ich da noch etwas. |
Folgen Sie uns auf