10.05.2011 15:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Bekomme keine Kommunikation (Profibus) zwischen S5 135U und MP377 hin. Verwendete Hardware: S5: 6ES5 928-3UA12 IM308C: 6ES5 308-3UC21 MP 377 folgende Dinge durchgeführt: 1. ComProfibus Datei erstellt (siehe Bild). Prom gebrannt und eingelegt. 2. Im S5 Programm die Bausteine FB158 und FB159 integriert. Als Cache DB für den FB158 habe ich den DB158 erzeugt und integriert. Anschließend den Aufruf im OB1 integriert. FB159 wird nicht aufgerufen. Keine Änderungen an den FBs durchgeführt. 3. Verbindungen mit WinCC Flex eingestellt und auf Panel übertragen. Schnittstelle des Panels auf Profibus umgestellt. Adresse und Baud Rate an ComProfibus angepasst. 4. IM308 und Panel mit Profibusleitung verbunden. Folgende Bausteine habe ich nun auf der S5: OB1, FB158, DB158, FB159, DB255 (Einfach nur eine Struktur, auf die die Variablen des Panels zugreifen (sollen)) Folgendes passiert aktuell: Die Textfelder, Anzeigen am Panel werden durch #### gefüllt. Die S5 ist im Run hat aber folgende anzeigen: QVZ, BASP Die Run LED des IM308 blinkt(siehe unten). Beende ich die Runtime des Panels so wird ein BF detektiert. Was läuft da falsch?! PERA falsch? Quellen: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW IM308 Run LED blinkt: IM 308-C als DP-Master: IM 308-C parametriert alle Slaves am Bus und prüft sie auf ihre Ansprechbarkeit. von einem weiteren Master erhalten und weitergeben.Betriebszustand CLEAR: Anschließend liest die IM 308-C die Eingänge, setzt aber alle Ausgänge auf ”0”. IM 308-C kann das Token |
10.05.2011 16:02 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hier der Rest: [snip] ... Bilder in den Dateianhang verschoben DateianhangBilder_Forum.zip (35 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 11.05.2011 22:58Bilder in den Dateianhang verschoben |
|
11.05.2011 11:19 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 3002 Bewertung: (1045) |
Hallo WinCC probier mal bitte das folgende aus: Deine COM PB E/A Zuweisung weisst eine"Luecke" bei denEigaengen auf und das ist auf jeden fall nicht zulaessig. Mach die Luecke mal bitte weg und wenn dasalleine nicht hilft, fange die Addressvergabe fuers MP in COM PB mit"P128" an. P.S: Der link den du hast beschreibt die Benutzung der CP5431, HIER ist der Link fuer die IM308Cmit MP (solltest Du Ihn noch nicht haben). |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf