06.05.2021 15:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Gerne gehen wir mal auf die Speicherkarte bei der S7-1200 ein. Sie können die Memory Card als Übertragungskarte oder als Programmkarte nutzen. Übertragungskarten und Programmkarten enthalten alle Codebausteine und Datenbausteine, alle Technologieobjekte und die Gerätekonfiguration. Auf Übertragungskarten und Programmkarten nicht enthalten sind beispielsweise Force-Tabellen, Beobachtungstabellen oder PLC-Variablentabellen. ● Mit einer Übertragungskarte kopieren Sie ein Programm in den internen Ladespeicher der CPU, ohne dafür STEP 7 zu verwenden. Mit einer leeren Übertragungskarte können Sie auf eine passwortgeschützte CPU zugreifen, wenn Sie das Passwort verloren oder vergessen haben. ● Eine Programmkarte nutzen Sie als externen Ladespeicher für die CPU. Sie verwenden die Memory Card auch dann, wenn Sie Firmware-Updates herunterladen Achtung! Verwenden Sie zum Neuformatieren der Memory Card nicht das Windows Formatierungsprogramm oder ein anderes Formatierungsprogramm. Wenn eine Siemens Memory Card mit dem Windows-Formatierungsprogramm neu formatiert wird, kann die Memory Card nicht mehr von einer S7-1200 CPU verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der S7-1200 im Kap. 5 PLC-Grundlagen ab Seite 134 und im FAQ: Wie können Sie die Memory Card für die S7-1200 CPU nutzen? Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf