21.03.2016 17:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hi Leute, Ich brauche bitte Hilfe bei meinem kleinem Projekt, ich muss Daten von einem Messgerät über RS232 in die SPS einlesen und ich muss dazu sagen ich habe mit Daten ein bzw. auslesen nochdazu habe ich keine Anung welche Bausteine ich verwenden kann muss soll. im Anhang is das Schnittstellenprotokoll des Messgerätes. Ich hoffe das mir jemand helfen kann, Danke schon einmal Dateianhangschnittstellenprotokoll-phd-1(2).pdf (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2016 19:36 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, ich gehe davon aus, das du eine CPU 1212 mit FW3.0 und ein CM1241 mit FW2.1 verwendest. Weiters nehme ich an, das es sich bei den Zeichen (Außer D0 und D15) im Protokoll um ASCII-Zeichen handelt. Anbei ein Programm (bitte "zip" in "zap13" umbenennen) mit dem, meiner Meinung nach, das Protokoll abgedeckt sein sollte. Hab das Gerät leider nicht und kann daher nicht debuggen.. Zur freien Verwendung, ohne Support und Gewähr. Denke, darauf solltest du aufbauen können. Gutes Gelingen DateianhangMG_RS232_Forum.zip (152 Downloads) |