22.08.2012 10:48 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Matthias, die S7-1200 ist eine Ethernet CPU mit einer oder zweiEthnernet Schnittstellen, d.h.sie kann Ethernet. Hier findest Du das S7-1200 Systemhandbuch in dem auch beschrieben ist, wieVerbindungen zu profektieren sind: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465 Möglichkeit 1: Willst dueine Profinet Kopplung zwischen den Steuerungen machen oder was genau hast Du vor? Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich bis jetzt rausgefunden habe kann die ABB Steuerung auch PN device sein. Dann könntest Du die GSDML der ABB Steuerung in Step 7 installieren und die Verbindung zur S7-1200 projektieren. Möglichkeit 2: Ansonsten geht es meines Wissens nach in Step 7 auch so, dass Du die T-Bausteine anlegst und dann anstelle eines festen Partner in denBausteineigenschaften "Nicht spezifiziert" angibst und dann die IP Deines ABB. Schau dazu mal in das Handbuch in Kapitel 5.6.2. Dann kannst Du verschiedene Verbindungstypen anlegen. Die Physik ist dabei immer Ethernet. |
23.08.2012 11:54 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Du benötigst die Bausteine TSEND und TRCV. Dazu gab es hier schoneinmal einen Thread: |
Folgen Sie uns auf